Miljoutbildarna
(ミリヨウートビルダルナ;スウェーデンの環境教育会社)は、1996年以来生態学的に持続可能なシステムについての知識を分かりやすく簡単に提供ています。Miljoutbildarnaは国際企業で、日本やイギリスでもプロジェクトを行っています。













環境教育基礎コースCD-ROM

この環境教育基礎コースの目的は、企業、行政、学校、団体、学校の環境方針や環境行動への参加と関心を高めるためです。会社や団体で働く人も、学校の先生や学生も皆、地球上の生命の条件について基礎知識を得ることができます。これは、様々な環境問題を身近なこととしても、地球全体のこととしても理解するために大切な知識です。



環境教育基礎コースの内容
- 基礎教育
- 解説
- 環境チェック
- 用語集
- 演習



オーダーメイドのCD-ROM
あなたの会社、団体、学校に合わせたオリジナルのCD-ROMを作ることができます。例えば,独自の環境方針や環境行動計画を挿入することができます。また、基礎教育内の例を変更し、特定の分野や場所に合わせることも可能です。



教育者養成
本コースの教育者用環境教育パッケージもあります。パッケージには演習、OHPシート、教本が含まれます。環境基礎教育を行う先生やインストラクターの方に最適です。


















連絡先

スウェーデン:


MILJOUTBILDARNA

(ミリヨウートビルダルナ;環境教育者)

Louise Wersall, 生物学者 ビジネスリーダー
Ulrica Danielsson, 社会心理学者
Margareta Wersall, 教育コンサルタント
Alf Brydolf-Berg, エコノミスト

住所:
Slatbaksv 5 Se 120 51 Arsta, Sweden
Eメール:
miljoutbildarna@telia.com

電話: 08-722 81 15 International: +46 8 722 81 15
携帯: 070-622 86 15 International: + 46 70 622 86 15




日本

OneWorld Network
日本事務局

(ワンワールド・ネットワーク 国際環境ビジネスネットワーク)
Peo Ekberg (エクベリ・ペオ), 環境コンサルタント
Satoko Ekberg (エクベリ・聡子), 環境教育スペシャリスト

Eメール: oneworld@aqua.famille.ne.jp
ホームページ:http://www.oneworld-network.com









私たちのエコ仲間


イラストレーション
フレードリック・アンデルソン
ウェブ・デサイン
イー・エス・エス・イー
ウェブ・デサイン
テーエーウェブ・デサイン


日本語翻訳
ワンワールド
日本事務局












環境教育基礎コース受講者からの感想
(フードモールで働くスタッフと教育者より)

「私たちの環境のために、みんなにこの情報を知ってほしい」

「大きな問題の基本的なよい情報」


「直接的、情報満載、内容充実」

「自分自身を高め、周りによい影響ができると確信した」

「分かりやすく、面白い」










この製品は著作権により保護されています。
この製品を無断で複製・転用することは禁じられています。




戻る